我有一个评估板。 最初、定序似乎起作用。 然后、我移除了 R52、R53、R55、添加了上拉电阻并连接了 USB 编程软件狗(通过 J20仅连接了 SCL、SDA、GND)。 我能够通过软件狗与电路板通信。 但是、我注意到、在我的 PC 和电路板之间进行通信之前、定序不会启动。 因此、如果我拔下软件狗、或者不启动 GUI、则在对电路板进行下电上电时没有定序。
我觉得这很奇怪、所以我创建了一个只启用了两个引脚的新编程镜像。 我删除了所有依赖项、故障条件、并将其设置为自动模式、无延迟。 我仍然看到同样的问题。 在进行 PMBus 通信之前、启用不会开启。 我不理解这一点。 由于操作命令、CTRL 引脚或任何其他引脚、我没有将其设置为打开。 它应该是自行启动的。
发生什么事了?