This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:轻负载运行条件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879271/tps54561-light-load-operation-condition

器件型号:TPS54561

您好!

我将使用 TPS54561在负载电流为300mA - 500mA (最大值)的情况下将+12V (变化10%)从+9V 转换为+9V。 对于+12V 电源、10%变化的最小电压将为10.8V、最大电压将为13.2V。

我在产品说明书中没有给出最小负载要求规格。 在轻负载条件下持续运行时、存在任何其他问题。

此外、对于相同的负载电流、它还应支持+28V (变化10%)输入电源。 工作输入范围为+10.8V 至30.8V、输出为+9V。

请告知、在上述工作条件下使用 TPS54561时存在任何其他问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需阐明运行条件:输入电压范围为 +10.8V 至30.8V。 但输出范围是多少? 9V-12V 或10.8V-13.2V? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    输入范围:+10.8V 至+30.8V

    输出电压:+9V  负载电流:200-500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ‘s 、如果原理图和布局设计良好、那么我认为 TPS54561在此条件下工作是没问题的。 当执行10.8V 至9V 电压时、您需要选择具有低 DCR 的电感器、以防电感器上的压降太大而无法获得9V 输出。