This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:不同输出电容器材料对输出纹波的影响。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879451/tps61199-the-effect-of-different-output-capacitor-materials-on-output-ripple

器件型号:TPS61199

尊敬的先生/女士

客户使用 TPS61199来设计背光 LED 驱动器。 实验结束后、发现产生了声音、输出电容产生了影响。
TPS61199的输入电压为12V
                       面板规格
                       LED 灯串电流70mA (典型值) 77mA (最大值) 注意:4个灯串和7个 LED 灯串
                       LED 灯串电压19.6V (最小值) 21.7V (典型值) 23.8V (最大值)
客户的产品问题已解决。
但 RD 的经理想知道为什么会发生这种情况? 客户移除了 E-cap、MLCC 增加了测试、但仍有声音。 是否有任何帽子可以解释 E-CAP 和 MLCC 作为输出电容器之间的差异?

随附的是实验数据。

此致、

黄上

e2e.ti.com/.../TPS61199-test-012020.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

       这是正常现象、因为您正在使用 PWM 调光、输出电流将跟随输入 PWM 信号、因此它也是 PWM 形状、这将导致较大的输出电压纹波。 调光频率低于20kHz、这将导致音频噪声。 因此、对于此类 PWM 调光应用、我们强烈建议同时使用具有 MLCC-CAP 的 E-CAP。

    此致

    肖恩