Thread 中讨论的其他部件:SwitcherPro、、
您好!
我在过去的五个月中使用 TPS40055设计和创建了随附的 SwitcherPro 设计原理图。 经过数周的调试后、我发现您生成的设计存在一些故障。 我希望有人能够帮助挽救这块电路板、以便我仍然可以使其正常工作。
我将逐步介绍所识别的信息。
- VFP 为0.2V、输出缩放10倍、这是由于 COMP 网络中的 R1和 R2电阻器所致。
- TPS 不会生成栅极驱动信号
- 在探测信号时、随机非 PWM 信号以一致的频率出现。
- BP10为10V
- BP5为5V
- 这两个电压告诉我芯片正在工作。 (我也用相同的结果替换了它)
我已经对 COMP 网络中的所有组件进行了三重检查、所有组件以及所有电阻器都是正确的。
现在、我有几个关于设计决策的问题。
- 在将输出连接到电感器之前、RC 滤波器的用途是什么? 在数据表中、这是后面的内容、这对于 RC 滤波器来说很有意义。
- 为什么有一个二极管将 LDRV 连接到 KFF。 数据表的"典型应用"部分中不需要此类二极管。
最后、当使用参数搜索此组件时
- TPS40055
- 10-25V 输入
- 7V 输出
- 15A 输出
在您的 WEBENCH 工具中、不会出现任何内容... 此设计是否已删除? 如果是、为什么仍然可以使用 SwitcherPro 软件? www.ti.com/.../SWITCHERPRO
我非常沮丧、希望得到一些帮助。 致电您的客户支持热线导致我被拒绝、因为我从 DigiKey 购买了此 TPS 芯片、而不是直接向你们订购。
对这个问题的任何支持都将被定价。
奥斯汀