This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:询问 BQ24040设计问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879193/bq24040-asking-for-the-bq24040-design-questions

器件型号:BQ24040

大家好、

客户正在设计 BQ24040。 请您对以下问题提供意见吗?

假设使用完美的热敏电阻、客户需要计算 BQ24040 TS 系统的总容差。

 

例如、当 IC 在达到0度时切断电荷时、最小/最大容差是多少。 它是-1度、-2度吗? 等等...

客户的想法是列出不同器件的容差:

内部电流源的容差
-比较器的容差
比较器基准电压容差
——还有其他事吗?

您是否有更多数据、或者是否可以帮助我进行此计算?

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    从器件的角度来看、有几个关键参数:

    1) NTC 偏置电流--通过 NTC 的电流通常为50uA,电流范围为48uA 至52uA。  该电流将在 NTC 上产生电压、并在 TS 引脚处进行测量。

    2) 低温关断-- TS 引脚上代表低温关断点的电压为1230mV,范围为1205mV 至1255mV。  可以调节 NTC 网络电阻以将此跳闸点移至更高或更低的位置。

    3) 热关断-- TS 引脚上代表高温关断点的电压为178mV,范围为170mV 至186mV。  如上所示、可以调节 NTC 网络电阻以将此跳闸点移至更高或更低的位置。

    NTC 网络通常是较大的变量、电阻值和随温度变化的速率都将决定容差。