请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 您好、支持团队
我的客户遇到输入功率降至~2.9V 时、升压转换为振荡的问题。 输出设置为10.18v。 输出电流为0、不是类型、它们在空载状态下使用器件、因此我们处于 PFM 模式。 当我们绘制电流时、问题不存在。
想法、我们可以调整补偿吗? 我们还能使用其他什么技巧吗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
我的客户遇到输入功率降至~2.9V 时、升压转换为振荡的问题。 输出设置为10.18v。 输出电流为0、不是类型、它们在空载状态下使用器件、因此我们处于 PFM 模式。 当我们绘制电流时、问题不存在。
想法、我们可以调整补偿吗? 我们还能使用其他什么技巧吗?
此致