主题中讨论的其他器件: UCC256404
工具/软件:WEBENCH设计工具
各位论坛成员:
我不熟悉 WEBENCH 论坛、希望获得一些帮助。 我设计了电源、并且已经设计了一段时间。 我最近的设计是 LLC 拓扑、到目前为止、我做的非常出色。 现场有500K 单元、故障率非常低。 我的最后一个设计是使用 NXP 的 SSL4120。 NXP 不再在电源设备市场中、我已经将注意力转向了 TI。 我在 NXP 的业务中使用了该工具、但现在它已经消失了。 我只使用 NXP、因为九年前、他们是唯一一家半生产制造公司、在一个器件中提供了一个完全包含在内的 LLC 控制器器件;PFC、HBC 和 FET 驱动器。
NXP、现在、我知道 TI 有 WEBENCH、我想学习如何使用它。我还非常清楚 TI 也有一个很棒的 LLC 解决方案。
在这里、我需要一些帮助。 设计电源时最困难的一步是设计的环路分析。 可以对许多补偿环路建模。 我想知道我是否可以在 WEBENCH 中对 OTA 跨导反馈环路建模。 我知道当运算放大器位于器件外部时如何执行此操作。 只需计算反馈电阻器的电压电流比、并通过计算目标带宽来添加反馈电容器。
我看到一些控制器、其中 OTA 位于 SMPS 控制器内部、仅允许 OTA 输出引脚。 这种类型的 OTA 需要在内部 OTA 的输出引脚上附加补偿反馈组件。 这些额外的补偿组件从外部连接到内部 OTA 输出、环路中的组件通常是一个与电容接地并联的电阻器、以及一个与串联分支并联的接地电容。
我想在 WEBENCH 中对该内部 OTA 建模、并查看波特图。 我是否可以查看一个参考示例。 任何意见都值得赞赏。
接下来、我将介绍 TI UCC256304器件。 此器件也是 LLC 控制器。 我找到了文档 SLUSD60。 设计过程从第49页开始。 它从 WEBENCH 开始、我了解所有这些方程。 在本设计文档的末尾、第65页上有一个名为"UCC256304设计计算器、UCC634的设计电子表格。" 我找不到此电子表格。
是否已将其移除、因为 WEBENCH 应该是主导工具、或者它是否仍然适合使用。 如果是、我可以在哪里找到此电子表格?
感谢你的帮助。