This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:当上部 FB 电阻器关闭时、OVP 工作

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TLV62585

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878480/tps568215-ovp-work-when-upper-fb-resistor-comes-off

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件: TLV62585

您好!

 

我想确认 TPS568215在出现故障时的行为。

 

如果上部反馈电阻器在正常运行期间关闭、OVP 是否工作?

 

我的客户正在寻找 OVP 在上述情况下工作的器件。

此致、

猪排

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猪排、

    如果移除上部电阻器、FB 将与下部电阻器接地、然后原因 UVP 将在软启动后发生、Vout 可能会高于目标值。 不会触发 OVP。 似乎没有任何器件满足您的要求。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang - San、

     

    感谢你的答复。

     

    我知道 OVP 在这种情况下不起作用。

    在实验中、即使 Vout=5V 设置、输出电压也会上升约10V。 它高于连接到 TPS568215输出的 TLV62585的绝对最大输入电压(6V)。 如果这种情况继续存在、TLV62585将不会点燃?

     

    如果存在某种风险、我们是否建议改用其他器件?

     

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、通常大多数部件都是这样工作的、我不确定是否有器件集成了此功能、但如果客户担心此错误、我建议添加保护电路或组件以防止出现此类错误、例如 TVS。

    裕昌