This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:(bq769x0)-电池平衡是否可以完全耗尽电池?

Guru**** 2554910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878519/bq76940-bq769x0---is-it-possible-that-cell-balancing-depletes-cell-completely

器件型号:BQ76940

您好!

bq769x0数据表(SLUSBK2G)没有提到芯片如何控制电池平衡。

第29页仅提及以下内容:

CELLBAL1、CELLBAL2和 CELLBAL3中的所有电池平衡控制位都是自动的
在以下事件下清除、并且主机必须显式重新写入
微控制器在事件清除后:

•DEVICE_XREADY 被置位
•从运输模式进入正常模式

问题1:

如果芯片从正常模式进入运输模式、bq769x0芯片是否禁用电池平衡?

问题2:

如果检测到故障、bq769x0芯片是否禁用电池平衡:例如 UV、OV、SCD、OCD、 或者平衡晶体管是否仅由软件命令控制?

问题3:

是否可以在电池电压变为零伏之前保持电池平衡?

我正在尝试弄清楚是否存在这样的故障模式、这种模式会使平衡晶体管处于开启状态、从而导致电池单元完全放电、从而使整个电池砖型。 例如、如果存在1)阻止 bq769x0芯片和主机微控制器之间通信的软件错误、或2)平衡算法中的软件错误、或3)主机微控制器故障、则可能会发生这种情况。

此致、

JM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JM、

    主机控制器启用/禁用电池平衡。

    问题1:

    如果芯片从正常模式进入运输模式、bq769x0芯片是否禁用电池平衡? 器件处于运输模式时处于完全关断状态。 唯一有效的电路是 VSTUP 电源和启动检测器。 运输模式下不能进行电池平衡。

    问题2:

    如果检测到故障、bq769x0芯片是否禁用电池平衡:例如 UV、OV、SCD、OCD、 或者平衡晶体管是否仅由软件命令控制? 主机控制器必须决定何时进行平衡。 在 UV、OV、SCD 或 OCD 期间不会自动禁用平衡。

    问题3:

    是否可以在电池电压变为零伏之前保持电池平衡? 由于 POR 事件、器件将在电池电压达到零伏之前进入运输模式。 但是、将电池放电到这个水平真的是不安全的、不建议在 POR 附近操作器件。

    以下文档可能有助于阐明对 BQ769x0电池平衡的一些理解:

    常见问题解答的第9节: http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf

    十大设计注意事项应用手册的第4节: http://www.ti.com/lit/ug/sluub41/sluub41.pdf

    嵌入式调度程序应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slua775/slua775.pdf

    此致、

    Matt