This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248编程工作不正常。

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878289/ucd9248-the-ucd9248-programming-is-not-working-properly

器件型号:UCD9248

大家好、

我们目前正在使用 UCD9248 和 PTD08D210W 的组合进行设计

该参考设计来自 Xilinx ZC702评估套件。 我们将制造200个数量的 PCB。 我们面临 Fusion 数字电源设计软件的问题。

当我们尝试对模块进行编程时、通常会失败、并且在多次尝试之后、会对模块进行编程。 是否有任何其他方法对模块进行编程?  

我们使用的是 Fusion Digital Power 设计7.2.1

我们使用的 是.tifsp 文件格式。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    导入.tifsp 文件时需要使用制造 Fusion。  

    http://www.ti.com/tool/FUSION_MFR_GUI?keyMatch=MANUFACTURING%20FUSION&tisearch=Search-EN-everything

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、钱

    我检查了该软件、主要是他们使用了.xml 文件(脚本文件)

    如何使用.tifsp 文件、 我无法导入该文件。

    .tifsp 文件的电源序列为两个 UDC9248。  

    需要遵循任何步骤程序。  

    在 Fusion Design Software 中、我导入了.tifsp 文件、然后配置了每个 UDC9248并保存为项目文件(.xml)。

    然后、我导入到 了制造 Fusion、它显示了错误、如

     

    现在、我该怎么做呢?

    谢谢

    Praveen   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、钱

    我检查了该软件、主要是他们使用 了.xml 文件(脚本文件)

    如何使用 .tifsp  文件、 我无法导入该文件。

    .tifsp 文件的电源序列为两个 UDC9248。  

    需要遵循任何步骤程序。  

    在 Fusion Design Software 中、我导入了.tifsp 文件、然后配置了每个 UDC9248并保存为项目文件(.xml)。

    然后、我导入到 了制造 Fusion、它显示了错误、如

     

    现在、我该怎么做呢?

    谢谢

    Praveen   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    .xml 文件仅包含一个器件的编程。 tifsp 文件可以包含一个或多个器件的编程。  

    Fusion Digital Power 设计应用于导入.xml 文件、 Fusion Digital Power 制造工具应用于导入.tifsp 文件。  

    谢谢