This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:如何管理2个独立的2S1P 锂离子可拆卸电池组并为其充电

Guru**** 2524110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, TPS2121, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878085/bq24770-how-to-manage-and-charge-2-independent-2s1p-li-ion-removable-battery-packs

器件型号:BQ24770
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50TPS2121BQ24780S

我有一个手持式平板电脑系统、目前采用2个可现场交换的2S1P 锂离子(18650)保护电池模块(BQ40Z50)进行设计。  电流实现对于电池的充电和放电而言非常复杂、并且允许在不使系统崩溃的情况下即时更换电池。  电池至 VDC 内部总线开关系统由系统中的 EC 控制、但为了实现即时低 VDC 总线压降交换(无欠压)、还提供了模拟逻辑侧通道来覆盖开关的 EC 控制、直到 EC 赶上为止。  当前的开关是经典的平板电脑/笔记本电脑设计(非 NVDC)、具有3个串联的 PFETS (2个背对背、1个用于从交流适配器直接电源直流总线断开电池)、这可能会造成相当大的系统损耗。

我想研究一个使用 NVDC-1充电器和单个 NFET BATFET 控制的设计、以显著降低系统功率损耗并延长仅使用电池的运行时间。

电池必须使用2个独立的充电器、并且系统还必须能够在没有任何电池的情况下通过交流适配器运行、以及所有正常的电池电量耗尽恢复和系统充电。

交流适配器通过19 VDC 的桶形插孔插入。

是否有一种巧妙的低损耗方法来将2个充电器和电池系统的输出连接到系统 VDC 总线和稳压器子系统、而无需添加更多 FET 或更糟糕的阻断二极管?  我想一个充电器可以是"主充电器"、为系统提供交流适配器电源以及管理一个电池、而第二个充电器可能通过理想二极管连接到系统 VDC 总线、但这会在第二个电池路径中添加另一个 NFET。

另一种选择可能是向 VDC 系统总线添加某种"桥"电源、电池或超级电容器、以便 EC 可以完全处理从一个可拆卸电池切换到另一个可拆卸电池的问题。  这似乎增加了额外的不希望的复杂性。

您有哪些建议?

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、  

    为什么需要两个独立的电池充电器? 您能不能使用单个充电器? 因为您提到的是可现场更换电池。  

    如果需要两个独立的充电器、我可能会建议使用2x BQ24780S 之类的器件、该器件具有直接电源路径架构、可通过适配器或电池为您的系统电源轨供电。 然后、我会将您的实际系统输出与一些电源多路复用器(如 TPS2121)或2x ORing 控制器(如 LM74700)绑定在一起。 这将创建理想的二极管 ORing 电路。  

    此致、

    Joel H