This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如何在关断后读取容量?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877837/bq78350-r1-how-to-read-capacity-after-shutdown

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76940

我正在设计包含 BQ7694003DBTR、BQ76200PWR 和 BQ78350-R1的 BMS。 我具有 CEDV 配置、但我想知道在关闭、重置或断开电池组后如何保持正确的容量、因为这样做时、我会获得0% SOC。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在关断期间、BQ76940接收来自 BQ78350-R1的关断命令、然后将 REGOUT 断电、从而关闭 BQ78350-R1。 当 BQ78350-R1脱离关断状态时、它将不再具有先前的剩余容量、因此它将根据电池电压估算 SOC。

    要根据电池电压获得最准确的 SOC 估算、应选择适合您电池的 ChemID。 使用 BQ78350-R1应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/slua924的第2.3节介绍了选择 ChemID 的过程

    《BQ78350-R1技术参考手册》的第9.1.4节详细介绍了如何最初估算剩余容量。 还有一个数据闪存参数 RemCap Init% 也可用于缩放初始值。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。

    我将尝试这样做并观察结果。

    此致、