This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110-Q1:轻负载调节下的噪声

Guru**** 2520750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878003/tps62110-q1-noise-under-light-load-regulation

器件型号:TPS62110-Q1

您好!

当使用此器件时、它似乎处于轻负载调节下、我们在5V 输入和1.2V 输出的输出上获得60kHz 噪声。    禁用 PFM 模式时 、噪声消失。  您能否确认60kHz 噪声频率与 PFM 模式运行是否一致?   您认为我们看到的这种噪声是由 PFM 运行引起的吗?   如果有可能的话、PFM 噪声是否是在不禁用 PFM 运行的情况下消除此噪声的一种方法?

谢谢、

HSG   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsg、

    PFM 的工作原理。  通过降低感知开关频率来提高效率。  您可以通过检查运行条件的 SW 节点波形来验证这一点、以查看它是否为60kHz。  在 PWM 模式下、它将以1MHz 的标称频率运行