This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:反激式控制器启动问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877833/ucc28710-fly-back-controller-start-up-issue

器件型号:UCC28710

大家好、


我们在设计中使用"UCC28710"来控制变压器的反激式控制。我们为电路板通电、但我们没有获得任何输出电压。如果我们获得初始启动电压、我已经检查了控制器的 HV 引脚、而我们得到的是219V、但是 测得的反馈电压仅为8V。根据数据表、启动阈值电压为21V。 请告诉我们、控制器进入低阈值电压而不启动 MOSFET 开关操作的所有原因是什么?

我们已经验证了与控制器相关的所有组件、并且所有组件都处于工作状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal

    UCC28710的启动方式是 HV 引脚充当电流源、从高压输入为 VDD 充电。  当电压超过 VVDD (ON)(21V 典型值)时、UCC28710将发送3个 PWM 脉冲。  如果未测量到故障条件、它将开始正常运行、否则将进入故障关断状态。

    当  HV 输入电压为100V 时、HV 引脚的额定电流 IHV 典型值为250uA。  理想情况下、VDD 上只有一个电容器、允许该电流为 VDD 充电至21V。  在我们推荐的电路中、有一个与 VDD 引脚串联的二极管、以防止其他潜在负载阻止该启动电流为 VDD 充电至21V。  一

    如果 VDD 电压未高达21V 充电、则可能有一个负载连接到 VDD 电源轨、从而阻止 VDD 电压充电至21V。  我建议您验证阻塞二极管是否正确连接、以及是否有直接连接到 VDD 引脚的负载。

    此致、

    Eric