This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610 BATDRV 引脚外部控制

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194081/bq24610-bq24610-batdrv-pin-external-control

器件型号:BQ24610

尊敬的专家:

我希望使用外部开关进行系统负载控制。 我能否像在图片中那样使用功率 MOSFET 来控制它? 或者是否有经济高效的解决方案 batdrv 引脚控制?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    这将起作用、但 Q3 FET 仅在没有适配器时打开。  这意味着、当应用适配器时、您的系统电压将为 V (BAT)- VdiodeQ3、当没有适配器时、您的系统电压将为 V (BAT)。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、如果有适配器、Q3 MOSFET 将关闭。 这对于我的设计来说已经是必要的。 在这种情况下、我必须驱动外部开关功率 MOSFET 以实现系统开/关。

    此致。