This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616JEVM:BQ25616J

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193275/bq25616jevm-bq25616j

器件型号:BQ25616JEVM

在过去、我对 bq25616j 充电电路有问题、并进行了查询。 页面似乎无法再写入、因此我将再次与您联系。

之后、由于使用各种设置进行测试、当电池组的热敏电阻温度下降到 T3-T5范围内时、STAT 引脚显示错误(1KHz)。

请告诉我可以做些什么来阻止此错误。

详细的测试结果报告将由 TIJ 的 Yoshida 上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    请参阅随附的 PDF 作为 Kodama-San 的测试报告。

    以下是相关问题、请访问以下 URL、
    e2e.ti.com/.../4390087

    此致、
    Yoshida

    e2e.ti.com/.../BQ25616J_2D00_REPORT_2D00_20230206.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。  该应用的目标 T1、T2、T3和 T5是什么?

    此致、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    T1、T2、T3和 T5是"图12中的摘录。 JEITA 曲线(BQ25616J)"。

    T1:0deg、T2:20deg、T3:45deg、T5:60deg。

    这些定义由 TI 而不是由我们定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否在 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25616.pdf?上查看 BQ25616J d/s T2为10C。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发布新的数据表。 当时是2021年1月、我联系了 TI-Japan 并决定使用 BQ25616J。

    因此、我查看了数据表"SLUSDF7–2020年1月"并在我的报告中引用了该数据表。

    我知道、在此数据表更新中、T2设置已从20deg 更改为10deg。

    但是、这次的问题是、当 T3-T5范围内充满电时、STAT 引脚会产生错误(1KHz)。 对此有什么看法吗?