请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3410EVM-031 主题中讨论的其他器件:LMG34XX-BB-EVM、
我们的客户订购了 LMG3410EVM-031以与 LMG34XX-BB-EVM 配合使用。 SNOU168的"LMG3410R150-031 EVM 用户指南"图11显示了基板和 EVM 之间的插入器板。 它被标记为"Interposer for HVP031"
此插入器显然未附带上述任一可订购产品、我们的客户无法继续。
1. EVM 或 BB 是否应附带此插入器?
2.如果是、他们的订单中没有该商品-如何为他们换货?
否则、我们可以获得哪一个可订购器件型号?
谢谢、Best、Steve