请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21551-Q1 大家好、
我是否可以询问 UCC21551-Q1的通道间电压、我在数据表中找不到这些参数。
谢谢!
此致、
Ivy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我是否可以询问 UCC21551-Q1的通道间电压、我在数据表中找不到这些参数。
谢谢!
此致、
Ivy
您好、Ivy、
该参数是可变的、具体取决于器件的使用方式及其所处的环境。 我们有一个常见问题解答帖子、介绍了如何确定它:
简单地说、实际通道间电压通常受系统必须满足的标准的限制、这些标准通常为不同条件下的不同电压指定最小爬电值。 最常见的标准之一是 IEC60664、它在表 F.4中规定了最小爬电距离。 根据该标准、dwk 封装具有3.3mm 的通道间爬电距离、可处理高达约650Vrms 的污染等级为2、或污染等级为1的1000Vrms 的情况。
此致、
Krystian