This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:bq25619热性能

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877438/bq25619-bq25619-thermal

器件型号:BQ25619

尊敬的先生:

Cusomer 询问 bq25619充电温度0~60 C 的容差是多少?

如果我们可以使用电阻器容差1%来计算 Vt1%和 VT5%以及+ bq25619容差之间的差值、是否合理?  

謝謝 μ A

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ian、

    没错。 您将需要使用 BQ25619 EC 表中的以下内容以及各种温度下的热敏电阻电阻容差:

    此致、

    Joel H