This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:差分放大器误差电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877395/tps544c25-diff-amp-error-voltage

器件型号:TPS544C25

差分放大器上的误差电压是初始精度还是温度的函数、还是两者的函数?

如果它是温度的函数、您能否提供温度引起的量或显示温度变化的图?

我在数据表第9页中查看 VDIFF (err)参数、其中(VOUTS+- VOUTS-)= 3.0V (误差为+-15mV)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS544C25的遥感放大器精度主要由遥感放大器的温度系数因器件而异。  虽然典型器件具有平坦的温度响应、但任何给定器件都可能具有较小的正温度系数或负温度系数、从而在整个温度范围内产生0.5%的容差。