This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:是否在 T-box 中提供解决方案

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877070/bq24640-whether-having-solution-in-t-box

器件型号:bq24640

大家好、

我的客户希望在其汽车 T-box (TCU)应用中设计一个超级电容器解决方案。

它们的要求是、当 T 形盒关闭时、T 形盒仍可在5秒至30秒的时间内工作。 保持时间仅为5至30秒、因此他们考虑使用超级电容器来实现。

保持电压为12V 或5V。

客户还会考虑 ADI 解决方案、如下所示。

https://www.analogue.com/cn/products/power-management/supercapacitor-chargers.html

我们的24640能否满足他们的要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

      客户应在5s-30s 的保持时间内评估其超级电容器是否可以为系统供电(当 TBOX 关闭时、我假设输入电压丢失、并且超级电容器应该为整个系统供电)。 如果保持电压为5V 或12V、BQ24640可以实现这一目的、因为它具有从 m 2.1V 到26V 的可定制充电调节电压。请注意、BQ24640不符合汽车标准。

    bq24640分两个阶段为超级电容器充电:恒定电流和恒定电压(CC/CV)。 通过在 ISET 引脚上设置快速充电、该器件可在0V 范围内为超级电容器充电。 当超级电容器电压达到编程设定的目标电压时、充电电流开始逐渐降低。

    请告诉我是否有其他系统要求、如果您有更多有关 T-box 系统的信息。