请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 你(们)好
我有一个查询需要您的帮助。
建议运行条件显示 VCC 的电压范围为-0.3V 至28V、PH 引脚为-2V 至30V。
在应用期间、当 VCC 为20V 时、PH 引脚的最大和最小电压是多少?
与 VCC 和 PH 有什么关系?
正在等待您的回复。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我有一个查询需要您的帮助。
建议运行条件显示 VCC 的电压范围为-0.3V 至28V、PH 引脚为-2V 至30V。
在应用期间、当 VCC 为20V 时、PH 引脚的最大和最小电压是多少?
与 VCC 和 PH 有什么关系?
正在等待您的回复。
谢谢
星号