This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:LM5576

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193626/lm5576-lm5576

器件型号:LM5576

尊敬的 TI:

我尝试在 TinaTI 中模拟 LM5576、但我遇到"不规则电路"错误。  

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据您展示的电路、我假设您要将 IC 配置为反相降压/升压拓扑。 请尝试以下三个建议、以查看是否可以消除仿真错误。

    1、不要将输出(节点 B)的正端设置为 GND。 由于器件的 PGND 和 AGND 引脚可能会在内部连接到 TINA 模型中已存在的接地端、因此如果在整个电路中有两个不同的节点设置为 GND、则可能会导致冲突。 这样、在节点 A 和节点 B 之间应用输入电源和输入电容器

    2.将 VCC 电容靠近 VCC 引脚放置。  

    3.增加输出电容器。  将22uF-100uF 设为起点。  

    您可以逐一尝试上述建议、然后查看。 另外、请附上更新后的原理图、以便您更好地理解。

    此致、

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    我应用了这些更改、但仍然无法进行仿真。 我得到相同的误差。  

    通过从 webench 获取此电路的方式、我需要在演示中进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享 TINA 文件以便我查看一下? 谢谢。

    宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5576-_2D00_-autosave-23_2D00_02_2D00_06-16_5F00_55-_2D00_-autosave-23_2D00_02_2D00_07-10_5F00_36.TSC

    这是 Tina 文件。 感谢你的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请尝试这个。

    e2e.ti.com/.../0572.LM5576_5F00_IBB.TSC

    谢谢