This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10512:CE 问题

Guru**** 2633875 points

Other Parts Discussed in Thread: DCPA10512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194715/dcpa10512-ce-issue

器件型号:DCPA10512

尊敬的团队:  

客户希望使用 DCPA10512、但存在 CE 故障问题。 请 查看以下原理图和 CE 测试结果。 让我知道您对调试点的看法。  

 问题的原因似乎是 DCPA10512的开关频率(425KHz)。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议在模块之前添加一个 EMI 滤波器。 具体而言、在 VS 电容器之前放置一个 C、如2.2uF、L、如1uF。  

    此致、

    宏嘉