This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:关于从修订版 B 到修订版 C 的变化

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193688/ucc21750-about-changes-from-rev-b-to-rev-c

器件型号:UCC21750

大家好、

 

我确认了从修订版 B 到修订版 C 的“4修订历史记录”,我有三个问题。

 

----

[第1季度]

关于将 Ichg 下限更改为430uA

我想将 Ichg 下限从450uA (修订版 B)更改为430uA (修订版 C)、从而改进了规格。

我的理解是否正确?

 

*我没有 UCC21750的数据表修订版 B,因此我指的是 UCC21570-Q1的修订版 B。

 因此,我猜“从450uA (修订版 B)”开始。

----

 

[第2季度]

关于将无效的下限更改为0.6V

我想将无效的下限表0.5V (修订版 B)更改为0.6V (修订版 C)、从而使规格恶化(范围缩小)。

我的理解是否正确?

 

*我没有 UCC21750的数据表修订版 B,因此我指的是 UCC21570-Q1的修订版 B。

 因此,我猜是“0.5V (修订版 B)”。

----

 

[第3季度]

关于“从150ns 改为120ns”和“从150ns 改为148ns”。

更改后的规格在哪里?

我在数据表修订版 C 中找不到120ns 和148ns

如果出现规格变化、规格会提高还是恶化?

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    感谢您关注 UCC21750、

    1."我想将 Ichg 下限从450uA (修订版 B)更改为430uA (修订版 C)、从而改进了规格。" 没错。

    2. 无效的下限将0.5V (修订版 B)更改为0.6V (修订版 C)、从而使规格恶化(范围缩小)。 这是正确的-但不是称其为较差规格-占空比范围适用于更新的输入电压。

    3. 让我与内部团队在148 ns 或120 ns 上保持一致、然后返回给大家。  它根本不能 从 RevB 更改。 我会 随时向您发布。

    还想知道 Rev B 和 Rev C 之间进行比较的任何原因吗?

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasikala-San、

     

    感谢您的快速回复。

    我收到了一封 PCN 信函。

    但是、我发布它是因为我不知道 Rev B 和 Rev C 之间的差异

    如果您能确认[Q3]、我将不胜感激。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    根据与系统团队的一致性、我们意识到150nsec 至120nsec 不是数据表参数更新-它在历史记录中显示了拼写错误。 无需更新数据表参数。

    项目150ns 至148nsec 是  UCC21750Q1器件的 tDESATOFF LOWERLIMIT 更新。 数据表尚未显示 Q1 DS 中更新的下限。 将在将来的版本中更正。

    但对于  UCC21750器件数据表、由于 没有为 tDESATOFF 定义下限、因此您可以忽略 修订历史记录。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasikala-San、

     

    感谢您提供信息。

     

    此致、

    隐藏