This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:CHG 电阻器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ76952, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194386/bq77216-chg-resistor

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件: BQ76952TIDA-010208

我们使用 BQ7721603PWR 器件型号为您的产品提供保护。 我们通过从您的参考设计中获取示例来设计我们的电路。 但是、当我们为电路通电时、即当我们插入电池时、R85电阻器会突然升温、然后烧坏。 这样做的原因可能是什么? 我们怀疑 D22二极管的方向。 您已经像我们一样在您的参考电路中指定了此器件、但我们无法解决问题的根源。 我们认为在您的参考设计中、二极管的方向可能相反、您认为吗? 或者问题出在哪里呢? 当我们移除连接 CHG 和 DSG 引脚的 Q36和 Q35 MOSFET 时、R85不会发热、问题就会消失。 问题到底在哪里? 是在我们使用的组件中还是在设计中? 我将分享我们自己的原理图文件的屏幕截图。 如果您需要更多信息来解决问题、请咨询、我将与您分享。

Q35-Q36: FDT86113LZ //  N 通道100V 3.3A (TC) 2.2W (Ta)

D22: MMSZ5246ET1G // 齐纳二极管16V 500mW±5%

R85: ERJ-8ENF4990V // 499欧姆±1% 0.25W,1/4W 贴片电阻1206  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Buse、

    在我们的参考设计中、我们没有包含 BQ77216。 您能否共享整个原理图、很难理解正在发生的情况。 如果这是为了保护 FET 的栅极-源极、则极性是正确的。

    如果您还使用 BQ76952、则不应将 Q35/Q36的漏极连接到 BQ76952引脚。 BQ77216输出应连接到化学保险丝、如 TIDA-010208所示:

    如果您通过 BQ77216将 CHG 短接至 VSS、那么是的、齐纳二极管将导通。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon