您好!
在 我的特定场景中、我有关于 UCC29002D 负载共享功能的问题。
我的设计在+28V 时可产生大约3000W 的功率。 我有3个模块、每个模块产生1000W 的功率、并在 每个模块中使用1个 UCC29002D 共享负载、LS 引脚连接在所有3个模块之间。
每个模块的输出都在客户负载下连接在一起、而不是在我的板上连接。
我正在尝试确定如果客户仅连接其中一个模块、而不连接另一个模块、会发生什么情况。 LS 连接有什么作用?
生成+28V 但没有连接到负载的路径的其他2个模块会发生什么情况? 产生+28V 并连接到负载但没有与之共享负载的模块的1个模块会发生什么情况(因为其他2个模块实际上未连接到负载)?
谢谢你。