This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM51551-Q1:连接负载时关断输出功率

Guru**** 2391325 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM51551, LM5121, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929911/webench-tools-lm51551-q1-shutdown-output-power-when-connect-the-load

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155LM51551LM5121LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的团队:  

我的 LM51551Q1有问题。 当我将负载(16 Ω)连接到直流/直流转换器时、输出功率关断(以输入功率为单位)。

但当我连接负载(200欧姆)时,直流/直流转换器工作正常。  

我尝试更改 R3 (无)、更改 R2 (无)并将 CS 引脚直接连接到 R5 (无)。

 规格:

输入:10-30V  

输出:40V、6A

设计依据:WebBench 工具

感谢您的重播  

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5155。 很遗憾听到您的电路有问题。  

    C4的值应该是56pF 而不 是56nF。  如果填充了56nF、则环路可能不稳定。 请将 C4更改为接近56pF 的值、然后查看该值是否可以解决问题。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    C4已更换、但未发生任何变化。我还在测试 lm5121q 电路(工作正常)、其补偿电路为:C4 = 330p、C5 = 33n、R2 = 13k。

    我在 lm 51551-Q1中使用了相同的器件组合、但没有改变。

    编辑:  

    输出电流时的噪声。
    图1.
    
    输入电压时的噪声。 
    图2.
    当输入电流超过6.6A 时、输出电压下降至输入电压。


    栅极引脚处的峰值:MOSFET 尝试启动。

    图1.

    输出电压

    2-输入电压

    3门

    图2.

    输出电压

    2-输入电压

    3门

     Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您的应用中使用的是 LM5155还是 LM51551? 看起来器件正在达到峰值电流限制。 我建议在 CS 与 GND 之间进行测量、以查看是否超出峰值电流限制。

    如果是这种情况、请减小电流感应电阻器。 请注意、LM5155快速入门计算器可用于仔细检查其他组件值。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、


    我使用了 LM51551 (具有断续模式)模式、脉冲与此保护类似。 我将感应电阻降低到1.5欧姆、但没有发生任何情况。 同时、我将尝试在没有断续模式的情况下使用 LM5155。

    我正在尝试 LM5121、结果更好(考虑 LM5122)。 我的应用有哪些更好的选择? (10-30V 至40V、6A)。

    感谢你能抽出时间

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请解释延迟回复的原因。

    当您提到将感应电阻降低到1.5欧姆时、您是指欧姆还是毫欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、


    对此错误、我深表歉意。 它´s 1.5m Ω。  

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我认为 LM5122对于该应用而言会更好、因为其功率水平相当高。  

    这是一个非常接近您的应用的参考设计

    www.ti.com/.../PMP20093

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Garrent、

    是的、lm5122将更适合我的应用。

    感谢您抽出宝贵的时间和耐心等待。

    此致

    Michael