This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:频率响应

Guru**** 2388840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934129/tps745-q1-frequency-response

器件型号:TPS745-Q1

大家好、

我的客户需要随附电路和条件的频率响应(100Hz 至10MHz)。

您能否提供频率响应的测量结果或仿真结果?

此致、

e2e.ti.com/.../Rquest_5F00_TPS74533PQWDRBRQ1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    我应该在接下来的1-2天内进入办公室、如果我们的实验室中有 EVM、可以测量输出阻抗。
    如果 EVM 不可用、则由于标准配送时间、获取 EVM 需要5个工作日。
    输出阻抗指示了整个频率范围内的瞬态响应。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    非常感谢及时的支持、我等待结果。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    遗憾的是、我们的实验室中没有现成的这些工具。
    我已经订购了一些 EVM 和样片、但发货需要5天才能送达。
    我将在下周下半年为您提供一个衡量标准。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    非常感谢您对频率测量的支持。

    客户需要附加测量值。

    您还可以支持它吗?

    此致、

    e2e.ti.com/.../Rquest_5F00_TPS74533PQWDRBRQ1_5F00_2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    是的、我应该能够支持这一点。
    我今天在办公室、EVM 尚未到达。
    当我有其他数据时、我会回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    很抱歉耽误你的时间。
    请在下面找到输出阻抗测量值。  我正在进行负载瞬态测试、很快就会为您准备好一些东西。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    请查找下面捕获的负载瞬态数据。
    有一个200mA 的直流负载、图中显示了一个额外的200mA 脉冲负载。
    测试数据反映了客户的测试条件。

    谢谢、

    斯蒂芬