主题中讨论的其他器件:LMR14030、 LM76002-Q1、 LM76003-Q1、 LM76002
我在这里已经阅读过几篇关于 WSON 封装中 CSS 限制的文章。 请告诉我此摘要是否正确:
1 -仅当 EN 受到外部控制时才会出现此问题、当存在 VIN 时、此器件可能会被禁用。
问题是由于 WSON 无法对 CSS 电容器完全放电、从而导致下一次启用器件时软启动时间缩短。
您能给我提供有关使用较大电容器时问题的更多详细信息吗? 我的应用需要很长的软启动时间-长达250ms、需要1uF 电容器。 电容器放电时间是否会更长? 我可以将该器件保持相当长的禁用时间、CSS 最终会放电吗? 或者、如果它永远不会完全放电、它最终会下降到某个较低的电压吗? 软启动时间越短、我就可以了。
没有提到 HSOIC 封装的限制、但它能否处理高达1uF 的 CSS? 或者、即使对于该封装、该尺寸也太大了吗?
使用外部电阻器来帮助电容器放电是否安全? 或 FET 对其进行放电?
关于相关主题-我可能希望从外部(使用模拟电压)驱动 SS 来控制电压输出、而不是将电容器连接到 SS。 如果我这么做、我也许还能够通过外部施加0V 并升高电压来实现更长的软启动。 这是否是一件安全的事情? 我假设 FB 引脚上的电压将跟踪 SS 引脚。 该部件是否确实会像这样工作?