尊敬的:
我有问题、我们使用 tps2121 XREF 模式、当我们 拉出电源1时、输入1将发生一些抖动、但输出在一段时间内处于低电平。 我认为输出将切换抖动、那么为什么?黄色是输出。绿色是输入。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、用户:
我注意到您在 E2E 上发表了两篇文章。 我已关闭另一个主题(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/930970/3439961#3439961)、我们将在此处支持此问题。
您能否提供 TPS2121设置原理图? 这将帮助我们解决您的问题。 您的波形有点难读、因此您能否在正常运行期间同时提供两个输入的电压电平和负载的预期电流?
在没有迟滞的 XREF 开关期间、器件可能会在输入之间反弹
您好、用户:
感谢您提供原理图和详细的波形。 开关延迟是由于 VIN1上的机械开关导致的。
如您所见、输入电压会上升、从而错误地触发切换。 器件尝试从 IN2切换到 IN1、但 IN1为0V (请查看您共享的最后一个波形的第四个分频)。 这会触发器件中的 UV 故障、器件软启动至 VIN2。
然后 IN1再次开始抖动、导致另一个触发事件、该事件仅在 IN1稳定时才会被解析。
您是否可以向 IN1添加更多输入电容(1uF)以避免此电压抖动? 另一种权变措施可能是在 PR1与 GND 之间添加一个10nF 电容器。
您能否使用这些更改重新测试电路板?
您好,Shreyas、
谢谢。我们更新 了下面的原理图。使用 您建议 的更改 快速重新测试电路板、结果是 in1上没有抖动、因此输出正常。波形也低于。 我们串联的电 感输出为10uH, μ H、可以 释放能量、为两个100uF 电流充电 电容。 但我们不知道 10uH 电感是否会产生负面影响。因此我认为 tps2121输入不能在输入端发生抖动。现在我们使用22uF 来过滤 抖动。但您知道、每次 抖动可能不同时、抖动都是随机的,。因此 、我担心是否存在抖动 大抖动, 22uf 无法 滤除,输出可能再次处于低电平。那么、我对吗?
您好、用户:
您可以正确地提到、较高的"抖动"事件仍可能触发错误的切换行为、但我认为、借助22uF 输入电容和 PR1节点上的10nF 电容、应显著缓解该问题。 器件是模拟器件、因此将对输入做出响应、因此 onl 缓解方法是确保输入尖峰被钳位。 也可以在输入端添加 TVS 二极管、以钳制任何高尖峰。 这也会进一步保护系统。
如果可能、请移除输出电感。 TPS2121不用于驱动任何电感负载、因此在关断事件期间、输出节点上的电压可能会由于电感而被拉低。 如果没有外部钳位来防止输出电压超出此规格、则可能会损坏器件。
请在没有电感器的情况下重新测试、并检查是否需要使用。
您好、用户:
另一个有助于实现稳定开关的增强功能是增加滞后。
我之前提到过这一点、但我假设您的系统按您之前的帖子所期望的那样工作、因此我没有详细介绍。
在快速切换期间、电源轨的瞬时加载和卸载会导致器件在输入之间发生反弹、因为突然的加载/卸载事件会导致输入电压轨发生变化、从而影响 PR1/CP2比较。 解决此问题的最佳方法是使用 ST 引脚和连接到 PR1节点的迟滞电阻器。
这会将 IN1->IN2的切换阈值更改为不同于 IN1->IN1的切换阈值、因为通过 ST 提供一条通往 GND 的新路径。 我建议在您的系统中添加迟滞并再次进行测试。
有关迟滞的更多信息、请查看本文档(第2.2.2节): https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf