This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:EV2400和评估板使用

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195111/bq34z100-ev2400-and-evaluation-board-use

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

尊敬的 TI:

是否需要使用评估板完成学习周期? 如果我们使用 自己的实验板来完成学习周期、这是可以接受的吗?  

我们设计的电路板基于  文档中规定的规格。 因此、根据我的理解、它将起作用、但我需要对此进行确认。

另一件事是、我们不使用 EV2400、而是使用 MCU 对 IC 进行编程。 我们还需要获取 EV2400吗? 与   仅使用 MCU 与 IC 通信相比、使用 EV2400有什么好处?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nur、

    您可以使用自己的板、前提是它允许您满足学习周期的所有要求。

    您可以使用自己的 MCU 代替 EV2300。 EV2400和 bqStudio 可简化整个过程、并可在学习出现问题时收集日志文件。 日志和 gg.csv 文件对于查找配置问题(如果出现)至关重要。