This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:TPS735

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS735
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194254/tps735-tps735

器件型号:TPS735

TPS735‘s 数据表显示 VEN 最小阈值为1.2V、但 I 测得的阈值约为0.8V、原因是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VEN (HI)技术规格的正确解释是、如果 VEN > 1.2V、每个器件都将打开。 这并不意味着每个器件的确切阈值为1.2V;某些器件将在 VEN = 0.8V、某些器件在 VEN = 0.9V 等条件下导通、但在 VEN > 1.2V 时保证每个器件都导通。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    感谢您的解释、我之前 的解释 是1.2V 是最小使能电压。

    我能否获得数据表中每个器件的 VEN (HI)最小阈值? 0.4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要使用某种值、我想您可以使用0.4V、但任何器件都不大可能在0.4V 下开启。 我认为我们没有确定最小阈值的特征。 对于大多数客户而言、只要知道器件需要在上面具有 EN 以实现导通所需的电压、以及器件需要在下面具有 EN 以实现关断所需的电压、就足够了。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白、谢谢。