This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:与 R0固件向后兼容的 R1固件

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195040/bq28z610-r1-r1-firmware-backward-compatible-with-r0-firmware

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

 R0固件和 R1固件之间的兼容性如何?

 R1固件是否与 R0固件向后兼容?

为 R0固件编写的产品驱动程序能否正常工作而不会出现 R1固件问题?

谢谢、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    R1固件与 R0固件向后兼容、产品驱动程序通常可以工作、因为这些驱动程序使用基本寄存器来表示充电状态、电流电压等、它们是相同的。 数据存储器参数可能已移动位置、但这些参数通常未在产品驱动程序中进行编码。

    如果您参考的是 Linux 驱动程序、则它们将使用任一固件版本。