This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7733B:用于3V3监控的 RE:TL7733设计

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194733/tl7733b-re-tl7733-design-for-3v3-monitoring

器件型号:TL7733B

在有关 TL7733的数据表和应用手册中、没有提及太多详细信息。

请参阅下图以供参考

对于 CT 引脚、是否需要添加串联电阻器?  我们需要2个不同的电源来监控3V3、我们是否可以在单个电源上实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    如果您选择使用一个电源配置器件、则可能建议在 CT 引脚上添加一个串联电阻器。  

     数据表的第10节 将指导您在 使用 SENSE 监控 VCC 时如何使用一个电源

    最棒的

    Ryan