This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:Mathcad 和数据表设计差异

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935525/ucc28070-mathcad-and-datasheet-design-discrepancy

器件型号:UCC28070

您好!  

我最近使用 UCC28070 PFC IC 创建了4kW 设计。 我使用了 TI 网站上提供的 Mathcad 设计工具来选择组件。 当我启动 PFC 时、我注意到低于1000kW 的低功耗 控制器有点不稳定、这是我所期望的、因为它可能处于 DCM 模式。  为了安全起见、我检查了 Mathcad 以确保我没有意外地错误计算偏移电路上的值、我注意到 Mathcad 公式与数据表中显示的公式不匹配。 那么、我的问题是、我应该关注哪一个? Mathcad 是否可靠?  

Mathcad 一个产生的 ME ~82nF、而另一个产生的是1nF。

MathCAD

数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    感谢您关注 UCC28070 PFC 控制器。

    有关方程式的图片未附带、因此我无法看到哪个零部件计算存在差异。

    是否可以使用附加的图像重新发布?  或者、在数据表中提供组件的名称(Cin、CCDR 等)和方程式编号。
    然后我可以进行调查。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、  

    很抱歉、我应该添加更多详细信息。 问题中的组件是 CTA/CTB、在数据表中、公式编号为54。 在数据表中、它们使用 RTA 来计算 CTA/CTB、在 Mathcad 上、它们使用 Rs (感应电阻器)。  我应该使用哪种?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    我已确定数据表公式(54)不正确。 (54)分母中的电阻 器应为 Rs。

    Mathcad 和 Excel 计算器工具都使用用于 CTA 和 CTB 的 Rs、这些工具是正确的。

    原因如下: CTX = 1/(Rs*FS*3)可以重新排列为 ts = 1/FS = 3*RsCtx,这意味着斜坡基本上应该适合开关周期内的3个 RC 时间常数。 之所以使用 RS、是因为我相信它是通过 RTX 和 Rs 的并联组合来简化的、Rs 通常比 RTX 小得多。

    斜坡的主要部分发生在第一个时间常量内、主要应用于 DCM 条件下、其中真正的电流斜坡是开关周期的一小部分。 此斜坡部分是 RC 指数曲线的"线性上升"部分、在第一个时间常数之后趋于平坦。  但这对于到 那时已经达到峰值的低 DCM 信号来说无关紧要、而对于高 CCM 电流也无关紧要。

    我想数据表方程(54)包含印刷错误。

    此致、

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢 Ulrich 的帮助。  

    Hugo Torres