This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:输出电压在较高的输入电压下下降

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931547/lm25085-vout-dropping-out-at-higher-vin

器件型号:LM25085

您好!

我使用 WEBENCHRegistered电源设计 器设计使用 LM25085SD/NOPB 的24V 交流至5V 3A 和3.3V 3A 电源的直流部分。  除了用于设置输出电压的 R17和 R23之外、5V 和3.3V 电路是相同的。

当电路由24VAC 变压器供电时、VS 通常约为34VDC、5V 和3.3V 均悬停于2V 左右。

降低输入电压、使 VS 为~12VDC 会产生预期的5V 和3V 输出。  如果我缓慢增大输入电压、最终电源轨将再次下降。  我主要实验5V 电压轨、压降点似乎大约为 VS=19VDC、但也似乎随输出负载的变化而变化。

如果有任何建议/故障排除步骤、我将不胜感激。  请告诉我可以提供哪些其他信息来帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的图片在原始帖子中看起来不起作用、因此它们在这里再次出现:

    所有组件都位于电路板的前面。

    前填充:

    用前丝/焊盘填充

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请使用我们网站上的组件计算器来仔细检查您的组件值。

    尽管您使用了 Webench、但最好进行检查。

    您能否发送开关波形的示波器截图以了解良好和不良行为。

    您的输入电容器看起来与器件很远。  您能否获取输入电容器

    并将其放置在 VIN 引脚附近、将接地端放置在器件附近、然后进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有指向您提到的组件计算器的链接?

    根据"开关波形"、您是指 FET、二极管和电感器(T1、D6和 L1)的结点吗?

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器捕获中的两个示波器

    CH1 (黄色):输出电压

    CH2 (蓝色):开关输出 FET、二极管和电感器(T1、D6和 L1)

    编辑:输出电压上没有负载。

    当 VS = 19VDC   时、Vout = 5V

    当 VS = 20Vdc  时、Vout = 1.38VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已附上计算器。

    您在绘制这些图时是否应用了负载?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../8117.LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述图像无负载。   

    我连接了一个12欧姆的负载、然后对5V 输出进行了重复测量。  在12欧姆负载下、当 VS 大于~12V 时、Vout 下降:

    CH1 (黄色):输出电压

    CH2 (蓝色):开关输出 FET、二极管和电感器(T1、D6和 L1)


    Vs=12V、输出电压为12欧姆负载:

    Vs = 13V、输出电压为12 Ω 负载:

    相同的设置、调整了时间刻度以查看多个开关事件:

    感谢您对此提供的帮助、谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将所有内容都插入到您链接的计算器电子表格中。  一般情况下、除了步骤7中的值外、似乎可以检查所有内容。  

    计算器文档建议:

    C1 = 3300pF

    C2 = 0.1uF

    R3 =<42.7K

    电源设计器建议的位置:

    C1 = 10nF

    C2 = 560pF

    R3 = 75K

    您认为这可能是问题的一部分、还是只是进行了不同的优化?

    谢谢!

    Sam



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天早上、我进行了更多测量。

    在良好和不良情况下、输入电容器的正极侧和 LM25085SD 上 Vin 的电压均稳定在 VS。  没有突降、纹波非常小。

    FET 源极侧的电压也是非常稳定的 VS。

    以下是12欧姆负载下的 PGATE 输出的一些截图(Vout 上的电流为~400mA)

    CH1 (黄色)为输出电压

    CH2 (蓝色)是 LM25085SD 的 PGATE 输出

    Vs=11V  Vout =~4.96V

    Vs = 12V  Vout =~4.96V

    Vs = 13V  Vout =~2.05V

    Vs = 15V  Vout =~0.07V

    请告诉我哪些其他测量可能有用、或者我可以尝试哪些其他故障排除步骤。

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于您之前的帖子中的值有很大不同、因此这可能是问题所在。

    我将替换这些值并进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改为

    • C1 = 3300pF
    • C2 = 0.1uF
    • R3 = 33K

    没有真正的变化。  Vout 在接近13V 的"从好到坏" VS 阈值时的噪声更大、但没有改善。

    还有其他想法或建议吗?

    谢谢!

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此时、我可以建议的最佳做法是为此器件获取一个 EVM 并在您的系统中进行测试。

    然后、您可以缓慢地将组件更改为您的配置并进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将关闭此帖子。

    如果您仍然需要帮助、您可以重新打开、下一位指派的工程师将会提供帮助。

    谢谢