This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780将 VCC 电容器1uF 更改为10uF

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933382/bq24780s-bq24780-change-vcc-capacitor-1uf-to-10uf

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24780

你(们)好

我的客户采用 BQ24780进行设计、为电池充电(3S2P)、发现某些电路板存在 ACOK 信号问题。 观察 Vcc 引脚、发现插入适配器时、Vcc 引脚的电压有时会超过 ACOV。

将 Vcc 引脚上的电容从1uf 增加到10uf 后、ACOK 问题就会得到解决。

使用10uF 电容器是否存在问题。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star、

    我认为10uF VCC 电容没有问题。 看起来1uF VCC 电容器在您的系统中具有过多纹波或过冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tiger

    感谢您的回复。

    我们要解决 ACOK 问题、将该电容器替换为10uF、担心潜在的危险。

    直流输入端增加了过多的共模电感(为了解决 EMC 问题)、这会在插入适配器时导致 Vcc 上出现高过冲、超过 ACOK 故障。

    谢谢

    星号