This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:AFE 设计审查

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935969/bq76940-afe-design-review

器件型号:BQ76940

您好!

我们的设计中使用的是 BQ76940 BMS。 您能否查看我的 AFE 设计部分、并在需要添加任何更改或其他功能时需要您宝贵的反馈?

e2e.ti.com/.../bq76940.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muralikrishna、

    C32的底部应连接到 GND 而不是 VC0。

    输入滤波器电容 CC (C1、C2、C3...) 可能更小、例如0.22、以避免因滤波器趋稳而在电池平衡期间观察到的电压误差。  如果您使用的是 EVM、则可以在 EVM 中看到它。

    EVM 上提供了 R23、R27和 R32作为电流感应测量分流器。 您不需要这些器件即可运行、单个电阻器(R22、R26、R31)适用于该器件、您具有常用的建议值。

    确保在连接热敏电阻或替代电阻的情况下运行电路板、以避免 XREADY 条件。

    应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slua749 涵盖了使用 BQ76940进行设计时常见的各种主题、如果对此有所帮助、请参阅。