大家好、
我正在从事重新设计项目、在该项目中、我发现了上述的零件号 我们使用该部件将+/-15V 转换为+/-9V。
按照数据表中提到的设计建议、我开始了 TI 提供的 P-SPICE 工具中的仿真。
令我惊讶的是、我发现针对 OUTP 和 OUTN 获取的图显示了+/-9V、这是正确的、但在电路中的 OUTP 和 OUTN 引脚上、它显示的电压分别为+3.782mV 和-6mV 左右。
我不明白这是怎么发生的。 这些值(+3.78mV 和-6mV)是相应引脚的输出电压、还是其他值。
我要附加两个图、一个用于电路、另一个用于图表。
请在这里帮助我。