This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:来自 Webench 和数据表的电感值过低

Guru**** 2385770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935915/tps563201-inductor-value-from-webench-and-data-sheet-too-low

器件型号:TPS563201

我正在为正在处理的项目设计降压转换器。 我选择了 TPS563201。 我已将所有这些都放在试验电路板上。 输入为5V 或12v、输出为3V。 Webench 工具提示使用2.2uH 电感器。 当我这么做时、输出不够稳定、无法满足我的项目。 我尝试了一个6.8 μ H 甚至更高的电感器、最高可达68 μ H。 较高的电感器似乎工作并产生稳定的输出。 6.8运行正常、我可能会在最终项目中使用10 μ H。 数据表显示最大电感器为4.7uH。 使用更高 uH 的电感器会产生哪些后果?

下面是一个原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您的原理图上传不正确。 您可以再次尝试上传吗?

    此外-您是否意味着您要使用无焊试验电路板评估器件性能? 良好的 PCB 布局对于开关转换器至关重要、并且试验电路板具有许多寄生效应、因此它们是开关转换器设计的不理想选择。 我们建议您使用 PCB 并遵循有关布局的数据表建议。 您还可以在此处上传布局、以便在将其发送用于制造之前对其进行检查。

    就使用过高的电感器而言、它可能会对控制环路的稳定性和转换器的瞬态响应产生负面影响。 对于给定的封装尺寸、较高的电感也会产生较高的 DCR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是原理图和 PCB。 我只是复制之前粘贴的内容。 这是一次"上传"尝试。  

    我确实遵循了有关 PCB 布局的数据表建议。 我确实订购了 PCB 原型、因此我可以尝试使用更小的电感器、看看情况如何。 大多数较小的器件正在挑选并放置在电路板上、但我将放置在电感器上。 在下面的 PCB 设计中、TI 芯片是 IC3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    布局对我来说很好。 我同意在输入端添加0.1uF 陶瓷电容器、即使 WEBENCH 也没有添加。  

    您是否在 PCB 板上尝试过2.2uH 电感器?  坦率地说、对我来说、68uH 是稳定的、而2.2uH 不是稳定的。

    您能否告诉我们不稳定点的特定 VIN/VOUT/IOUT 条件以及 SW 节点波形? 谢谢。