您好!
我目前处于设计阶段、如果可能、我希望得到一些确认、以以下方式使用 IC 是否可行。
充电器 IC 放置在电路板上、在电路板上、可以在电池连接到电路板或 VBUS 可用之前对主机 MCU 进行编程。 在任何其他情况下、SYS 电压都会为 MCU 供电。
当电池插入充电器 IC 时、假设电池正常、它将变为有效状态、启用 BATFET 并在 SYS 上提供电池电压、从而为 MCU 供电。
MCU 会检查充电器寄存器是否为默认寄存器、如果是、则将其更改为自定义寄存器。
禁用看门狗、使器件保持在主机模式、禁用任何适配器检测(D+/-未使用)、最后设置 BATFET_DIS、从而将充电器 IC 置于运输模式。
充电器 IC 将在 VBUS 存在时退出运输状态(适配器插件良好)。
问题:假设电池始终处于连接状态且电压高于 VBAT_UVLOZ、给定枚举配置的充电器 IC 是否在退出运输模式后保留已编程的寄存器? 我会假设在启用 BATFET 时保留寄存器、对吧?
此外、如果器件同时处于主机模式和运输模式、静态电流(典型值为12uA、指定最大值为23uA)是否会增加?
谢谢、此致、
Filip