This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:PSM 模式 VFB 变化和前馈电容值

Guru**** 2382200 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935131/tlv62585-psm-mode-vfb-variation-and-feedforward-capacitor-value

器件型号:TLV62585

大家好、

我可以对 TLV62585提出两个问题吗?

问题1.
TLV62585作为 PSM 模式工作时、VFB 值(最小值/典型值/最大值)是多少?

问题2.
建议的 C3值如下所示?
1:VIN=3.3V、VOUT=1.1V、IOUT=150mA
#2:VIN=3.3V、Vout=1.2V、Iout=150mA

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    遗憾的是、器件 FB 精度数据不能作为器件在轻负载条件下过渡到 PWM 模式的数据。 是否有任何需要这些值的应用问题?  

    TLV62585器件的前馈电容器是可选的。 如果您希望添加电容器以提高性能、我建议您遵循可帮助优化值的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    TLV62585在客户目标电流范围内作为 PSM 模式工作、他们需要知道输出电压精度、因此我在 PSM 模式下询问 FB 精度数据。


       我将共享前馈电容器链路、谢谢!

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在 PSM 模式下难以定义数据、因为它取决于许多因素、例如输出电容器和运行条件。 如果客户担心电压调节问题、建议您分享原理图、布局和外部组件。   

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    如果我共享原理图、外部组件和(布局这应该是可选的)、您可以对 VFB 进行角分析吗?

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我无法从原理图中为您提供最小值/最大值、因为它不能仅通过分析来完成、但我可以提供有关器件是否正常工作以及所提供数据是否会损坏的反馈。

    此致、

    Tanvee