This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 卤素灯泡调光器

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932233/halogen-bulb-dimmer

主题中讨论的其他器件:LM3409TPS92640

您好!

您能否为我的12V、100W 卤素灯泡推荐合适的调光器 IC? 可变形状0亮度至全亮度。 调光器的输入为12V 直流。  

谢谢、

阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压范围是多少?  12V、100W 卤素灯泡由12V 直流供电、限制了设计的拓扑结构。

    您对什么调光方法感兴趣?  模拟和/或 PWM?

    您可以查看 TPS92640/641这是一个降压转换器。  LM3409可能是另一种选择、具体取决于您的工作条件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们计划使用12V 输入。 调光方法可以是模拟/PWM。 我们使用 POT 进行调光控制。 是否有用于卤素灯泡调光控制的专用 IC? 或任何具有 POT 连接的 PWM 控制 IC 也是可以的。

    谢谢、此致、

    阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    我会查看 LM3409、因为它可以运行100%占空比。  它具有一个可提供5uA 电流的 iadj 引脚。  您可以在 Iadj 和接地之间放置一个300千欧电位器(或者、如果使用较低的电流感测电阻值、则可能会较低)。  由于负载行为的原因、我会将第二个关断连接到 Vin、以允许 LM3409启动。  它使用 P 沟道 MOSFET、在12V 输入下、您可以使用30V P 沟道 MOSFET。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 但是、由于这是一个降压控制器、是否可以实现12V i/p 和12V o/p? 您是否有任何仅支持 POT 连接的简单 PWM 控制 IC?

    此致、

    阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    我不确定你的意思。  LM3409是一款降压转换器。  如果电流限制设置为略高于卤素工作电流、MOSFET 将会导通并将输入馈入输出。  随着 iadj 降低、它将开始开关、从而降低流向卤素灯的电流、这也意味着输出端的电压将下降。  

    您是否只是在寻找一种模数转换器到 PWM?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    这不是 LED 驱动器电路。  这可以通过多种方法来实现、例如使用555计时器或运算放大器电路创建锯齿波形、并与直流电压进行比较以生成驱动 MOSFET 的方波。

    LM3409将使用不同的方法执行相同的功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 我们的应用是卤素灯泡调光器。 卤素灯对浪涌电流和 PWM 非常敏感、会缩短其使用寿命。 因此、我认为、简单的555计时器/运算放大器电路可能存在风险。 您是否拥有用于卤素应用的专用 IC? 或任何专用 MOSFET 驱动器?

    谢谢、

    阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    如果它对浪涌敏感、LM3409驱动器会在开通期间限制峰值电流。  至于卤素灯驱动器、我不知道。  我们有 MOSFET 驱动器、这是一个不同的组、但可以在 TI 的网站上轻松搜索。

    如果 LM3409的峰值电流刚好超过卤素灯泡的工作电流、它将限制浪涌开启。

    此致、