This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24620EVM:AGND 和 PGND 连接

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620EVM, BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935086/bq24620evm-agnd-and-pgnd-connection

器件型号:BQ24620EVM
主题中讨论的其他器件: bq24620

您好!

我正在尝试分析 BQ24620EVM 布局、以帮助我进行基于 BQ24620的 PCB 设计。

 BQ24620规范要求在 AGND 和 PGND 平面之间建立单点连接。

是否会将所附图片中指示的点视为 EVM 板的点、或者我是否在板上 AGND 和 PGND 之间的某个位置缺失了另一个连接。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是如果 IC 通过该点连接到 AGND、并且从该连接到包含 AGND 的中间层有过孔、则为 PGND 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    很抱歉,我对所附图片的描述不够清晰。

    该图像实际上显示了采用 SLUC339封装的 EVM 电路板布局、因此我希望得到100%肯定的答案、如果这是唯一的连接还是不是唯一的连接。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      是的、上面的注释引用了 EVM 的布局连接。 AGND 的走线连接到中间层的通孔、中间层用作 AGND、AGND 通过图片中突出显示的连接连接连接到 PGND。 在我们较新的布局中、我们使用网络连接将 AGND 和 PGND 连接到靠近 IC 的位置、因此这是另一种选择