This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有降压拓扑的可编程电压源

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933863/programmable-voltage-source-with-buck-topology

主题中讨论的其他器件:LM10011

是否有人建议我选择合适的可编程电压源、将36V DC 降至可编程15V[最小值]至30V[最大值]输出?

输入信号为 I2C、负载电流为1.8A @ 24V

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有许多降压稳压器可供选择。   

    寻找能够适应您的输入电压和输出电压以及的器件

    电流范围。  您可以使用 LM10011等 DAC 进行控制。

    由于您具有较大的输出电压范围、因此该设计将是一个折衷方案

    进行编程。  您可能需要选择具有外部补偿的器件

    以帮助进行设计。

    此外、请使用 TI 的组件计算器和/或 SPICE 帮助您进行设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank。

    我可以在设计中使用数字电位器、而不是 DAC 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以;但您必须注意不要在 FB 节点上添加过多的电容。

    这会在环路中产生一个极点、从而影响环路稳定性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank