This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:关于 BQ24295 D+和 D-

Guru**** 1132130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934890/bq24295-about-bq24295-d-and-d-

器件型号:BQ24295

您好!

我们已经生产了80块 PVT 试验板。    对于电池充电、 仅在这些批量产品的两块电路板上发生。

我们使用外部2306充电5V/2A 至 TP1/TP3、读取电流:约650mA。

我们使用2306充电器5V/2A 连接到 TP1/TP3、并在不使用 Type C 连接器/电缆的情况下连接 J1电缆、读取电流:大约1200mA。

问题:
  1. 在哪种情况下、电池充电电流将约为650mA?
  2. 为什么仅仅添加电缆就会改变电池充电器的电流情况?

此致、

Mike Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 常见问题解答#对您的问题很有帮助。 请注意、VBUS 引脚电压是充电器的实际输入。

    谢谢、

    宁。