This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I'm 正在寻找一个部件来为项目提供+/- 12v 模拟电压轨

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934087/i-m-looking-for-a-part-to-provide---12v-analog-rails-for-project

主题中讨论的其他器件:TPS61170

我正在从事一个需要+/-12V 电源轨的项目、用于模拟电路。 它们只需要大约50 - 75mA 的电流、因此我认为2W 电源应该是一个很好的起点。 我不需要将其隔离、但如果是隔离的话、这是可以的。 我希望将器件成本保持在最低水平、因此这是一个考虑因素。 输入电压应该能够接受9-12V 直流电压。 该项目将大约为2.5"x8"x1.75"、因此我需要一个小型模块或芯片。 如果能够更轻松地实现我的目标、我愿意购买2个器件。

如果在选择合适的解决方案方面有任何帮助、我将不胜感激。

谢谢、

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    如果系统中有5V 电压轨、您可以使用电路、如本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaej3/slvaej3.pdf 中所述 

    如果不是、我们可能需要 SEPIC 来生成12V 电压、如 TPS61170数据表第21页所示、然后添加一个二极管和一个电容器来生成-12V 电压。

    如果系统中没有5V 电压、我将仿真电路并使用仿真文件回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、感谢您快速、乐于助人的回复。 尽管当我查看链接的应用手册时、显示的+/- 12V 电路采用3.3V 输入、但电路确实具有5V 电压轨。 我的电路具有3.3V 电压轨、 但是、该电源轨用于为 MCU 供电、虽然我很确定 MCU 不会利用 LDO 提供的全部800mA 电流、但使用5V 电源轨(目前仅为几个数字逻辑芯片供电)会感觉更安全。 是否有简单的方法将其转换为5V 输入?

    再次感谢、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    您可以在输入为5V 时使用应用中的电路。 以3.3V 为例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Jasper、只是为了澄清我是否用5V 替换了3、3V 输入电压、该电路仍将提供+-12 V 电压、而无需对元件值进行进一步修改?

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    是的、您可以使用相同的组件。