This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060EVM-199:移除 VIN 后、TPS43060的 SS 引脚始终为0.47V。

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, TPS43060EVM-199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933443/tps43060evm-199-ss-pin-of-tps43060-is-always-0-47v-after-removing-vin

器件型号:TPS43060EVM-199
主题中讨论的其他器件:TPS43060

现在 TPS43060不工作。 SS 引脚只能达到0.85V。

TPS43060的 SS 引脚始终为0.47V。 即使我用 GND 短接 SS 引脚、在我移除短跳转后仍然存在。

感谢您的支持!

BR、

Rhett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是否根据 TPS43060EVM 板进行了测试?   在电路板无法正常工作之前、您曾执行过哪种测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的测试结果基于 TPS43060EVM-199演示板。 我怀疑 TPS43060因我的操作而损坏。

    您是否给出了为什么这种现象如此的任何可能原因? 上电后、VCC 输出为7.36V。 SS 引脚仅达到0.85V。 断电后(无 VIN)、SS 引脚始终为0.47V。

    BR、

    Rhett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    在 IC 损坏之前、您做了什么? 您有没有偶然间短接一些网?