This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:下的输出精度

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933496/tlv1117lv-output-accuracy-under

器件型号:TLV1117LV

您好!

客户喜欢 TLV1117LV 1.5%的精度。 但下面有两个问题:

Q1:如果 TLV117LV 可在–40°C 至+125°C 的所有温度范围内保持此精度  

Q2:您能否评论一下该器件是否可在高湿度环境中工作、例如90%。 湿度如何影响该器件的性能?

期待您的反馈。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    Q1:如果 TLV117LV 可在–40°C 至+125°C 的所有温度范围内保持此精度  *当您在我们的电气特性表中看到最小值和最大值时。 这是在整个温度范围(-40至125C)内:

     

    我们 的 TLV757 是作为该器件的下一代版本设计的。 这具有更严格的精度:


     

    Q2:您能否评论一下该器 件是否可在高湿度环境中工作、例如90%。湿度如何影响该器件的性能?*该器件的等级为 MSL-1、因此对于存储而言、其潮湿敏感度具有无限的存储寿命。 我认为最大的问题是引脚之间可能存在冷凝和泄漏。

     

    这是否有助于澄清问题?